Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la signification de la lettre C en fin de référence des modules de la gamme Premium ?

La lettre C indique que le module a subi un traitement supplémentaire pour une exploitation dans un environnemment sévère (application d’un vernis de type "Humiseal 1A33" sur leurs cartes électroniques).

Par exemple, le module d'entrées TOR TSXDEY32D2KC est un module TSXDEY32D2K avec le vernis de protection sur ces cartes électroniques.

Remarque:
Les références « vernies » ne sont pas présentes dans les logiciels de programmation PL7 et Unity Pro. Pour créer une application qui mettra en œuvre des modules Premium vernis, il faut sélectionner dans l'outil logiciel la référence non vernie équivalente (c'est à dire sans le "C").


Voir le télécatalogue:
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/index.htm:

Accés aux Modules "Conformal coating" avec le code catalogue 43523 :

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?