Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Le momentum 170AMN09000 fonctionne t-il en Ethernet I/O Scanning avec un Premium?

Le Momentum 170AMN09000 fonctionne en Ethernet I/O Scanning à condition de paramétrer toutes les entrées et sorties analogiques, même si seules les entrées et sorties TOR sont utilisées.

Exemple d'une configuration en Ethernet I/O Scanning pour un Momentum :

  • mot de la sortie 1 = 16#aa24;

  • mot de la sortie 2 = 16#0091;

  • mot de la sortie 3 = l'0000 0000 0000 0011' et dans ce cas les sorties sont bien pilotées.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?