Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre une console TSXT4070 et une TSXT4071 ?

La console TSXT4071 (Version 1) fonctionne en mode connecté mais aussi en mode autonome.
La mémoire de travail est :

  • soit la mémoire utilisateur de l'automate (mode connecté),
  • soit la mémoire interne du terminal TSXT4071 (mode autonome).

La console TSXT4070 (Version 0) fonctionne uniquement en mode connecté.
La mémoire de travail est la mémoire utilisateur de l'automate.

La console TSXT407  (V0 ou V1) fonctionne avec une cartouche logiciel PL72 :

  • TSXTS450F pour un automate TSX17,
  • TSXTS421F (langage ladder et grafcet) ou TSXTS420F (langage ladder) pour les automates TSX27, TSX4710 et TSX4720.

Remarque :
Il n'est pas possible de se connecter sur un automate (ex. TSX17) si la mémoire interne du terminal est occupée par une application différente (ex TSX47).
Dans ce cas, il est nécessaire de nettoyer la mémoire interne du terminal avant de se connecter.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?