Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien un automate TSX Micro accepte t-il de modules analogiques ?

Un TSX Micro accepte au maximum :

  • 2 modules analogiques pour une configuration TSX37-05 / 08 / 10, implantés indifféremment dans la base ou l'extension,

  • 4 modules analogiques pour une configuration TSX37-21 / 22, implantés indifféremment dans la base ou l'extension avec toutefois une limitation maximale à 2 modules TSX ASZ200 ou TSX AMZ600 dans la base (limitation due à leur consommation).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?