Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'intervertir un processeur Premium et un processeur Quantum sous Unity Pro?

Non, il n'est pas possible de changer de type de processeur d'un Premium à un Quantum ou réciproquement sur Unity Pro.

La solution consiste à créer un nouveau projet avec le nouveau processeur et importer les sections dans la nouvelle application.
Si le processeur est un TSX Premium, il faut impérativement vérifier si les fonctions Quantum sont bien intégrées sur le TSX Premium.
(quelques TSX Premium n'intègrent pas toutes les fonctions Quantum ; par exemple : certaines fonctions de régulation).

Remarque:
Les numéros de rack, de cartes et d'entrées sur les TSX Premium commencent à 0, et à 1 sur Quantum.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?