Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de modifier la période d'échantillonnage d'une fonction PID en mode cyclique dans PL7 PRO?

En mode cyclique, il est impossible de modifier la période d'échantillonnage d'une fonction PID.
Cette période est normalement accessible dans le mot %MW(I+5).
Ce mot fait partie de la table des 43 paramètres PID (tag, unit, pv, out, auto, MWi:43).

Pour pouvoir modifier ce paramètre et pour que le PID fonctionne correctement, il faut que celui-ci soit écrit dans une tâche périodique MAST ou FAST.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?