Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel sont les câbles à utiliser pour raccorder un automate M340 à un Magelis XBTN200, XBTN400, XBTR400, XBTRT500 ou XBTRT511 ?

Pour raccorder un automate M340 à un Magelis XBTN200, XBTN400, XBTR400, XBTRT500 ou XBTRT511 distants d'une longueur inférieure à 2,5 mètres, il faut un câble XBTZ9980 équipé d'un connecteur RJ45 à chaque extrémité.

Pour raccorder un automate M340 à un Magelis XBTN200, XBTN400, XBTR400, XBTRT500 ou XBTRT511 distants d'une longueur supérieure à 2,5 mètres, il faut un câble XBTZ9982 (10m) équipé d'un connecteur RJ45 à chaque extrémité, puis ajouter un adaptateur XBTZRTPW et une alimentation 5V DC ABL8MEM05040.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?