Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les contrôles à effectuer pour réaliser un transfert distant d'un CCX17 vers un TSX37 ou TSXP57?

Dans un premier temps il faut s'assurer que la liaison entre le CCX17 et l'automate est bien connectée.

Dans un deuxième temps, compte tenu que le CCX17 n'adapte pas automatiquement la vitesse de communication, il est nécessaire d'intervenir au niveau de la configuration des paramètres de ligne du CCX17 en indiquant une vitesse de ligne identique à celle configurée sur la voie de l'automate.

Après avoir vérifié ces deux points il est possible d'effectuer le transfert distant.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?