Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment importer une application MMI17 contenant des champs à accès rapide sur une console CCX17 ?

Lors de l'import d'une application MMI17 contenant des champs à accès rapide de type " RI/Ow,x,x. ", il est nécessaire d'effectuer un transfert complet du projet de manière à récupérer les correspondances des champs RIW / ROW lors de l'ouverture de SDBASE.

Remarque :
Si XTEL CONF ne possède pas l'agent CCX17 correspondant à l'adresse RIW ou ROW alors la modification du champ est impossible.
Il faut donc régénérer un nouveau projet et mettre dans XTEL CONF l'agent correspondant.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?