Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser une voie de la carte d'axe TSXCAY comme une sortie analogique classique ?

Oui, il est possible d'utiliser une voie de la carte d'axe TSXCAY comme une sortie analogique classique en utilisant le mode DIRDRIVE (%QWxy.i.0=1).

Le mode DIRDRIVE permet de commander directement la sortie analogique avec la boucle d'asservissement hors service.
La commande de la sortie se fait par le mot double : %QDxy.i.2 (PARAM).
Il suffit ensuite de commander le déplacement en mode hors asservissement par : %Qxy.i.0 (DIRDRV).

Attention :
la voie ne doit pas être en défaut.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?