Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

A quoi correspond le voyant BAT situé en face avant de l'automate Twido base compacte 40 E/S ?

Les bases compactes Twido suivantes disposent d'une pile externe optionnelle :

  • TWDLCAA40DRF,
  • TWDLCAE40DRF,
  • TWDLCDA40DRF,
  • TWDLCDE40DRF.

Le voyant BAT situé en face avant de ces automates est lié à la gestion de la pile optionnelle.
L'état du voyant BAT a la signification suivante :

Voyant éteint :

  • la pile optionnelle fonctionne normalement ou
  • le voyant BAT est désactivé par l'utilisateur en réglant le bit système %S66 sur 1.

Voyant  allumé rouge fixe :

  • l'alimentation de la pile externe est faible (tension inférieure à 2,5 V). La pile externe doit être remplacée au cours des deux semaines à compter de la date à laquelle le voyant BAT s'est allumé,
  • aucune pile externe n'est installée dans le compartiment à pile.

Remarque :

  • La référence de la pile est TSXPLP01.
  • Pour ces 4  bases compactes, la pile vient en supplément de la batterie rechargebale interne soudée (non remplaçable).
    Elle permet de prolonger la durée de backup.
    Son utilisation est facultative.
  • Si la pile optionnelle n'est pas utilisée, il est conseillé de positionner le bit %S66 à 1 afin d'éteindre le voyant BAT qui n'a alors pas de signification particulière pour la maintenance.

Lien utile :
Quelles sont les caractéristiques de la pile de sauvegarde TSXPLP01 ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?