Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment diagnostiquer le service Ethernet I/O Scanning avec l'écran de mise au point de Unity Pro ou PL7 ?

Lorsque le service I/O Scanning est activé, l'état de chaque équipement configuré est affiché à l'écran comme suit :

Image

Un équipement référencé dans l'onglet Configuration I/O Scanning peut être dans les différents états suivants :

  • Scruté : VERT
  • Non configuré : BLANC
  • Non scruté : NOIR (le service I/O Scanning n'étant pas activé, aucun équipement n'est sélectionné dans l'onglet de configuration)
  • En défaut ou absent : ROUGE
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?