Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'exporter des variables structurées de Unity Pro vers Vijeo Designer ?

Oui, il est possible d'exporter des variables structurées Unity Pro vers Vijeo Designer de la même manière qu'une variable élémentaire.
Cette fonctionnalité est disponible depuis la version 5.0 de Vijeo Designer.

Remarque :
Si la structure est localisée à une adresse topologique dans Unity Pro (de type %MWxx) alors Vijeo Designer conservera la même adresse pour la structure mais créera des adresses de type %UVxxx propres à Vijeo Designer pour tous les éléments de la structure.

Illustration avec une variable localisée en %MW0 :


Image

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?