Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment paramétrer Vijeo Designer pour activer le buzzer relié sur les bornes du connecteur d'entrées/sorties des XBTGT4xxx et modèle supérieur?

Pour activer un buzzer relié sur le connecteur d'entrées / sorties AUX d'un XBTGT4xxxx et modèle supérieur, il faut utiliser la variable système _DIOport.DOut.0.

Il s'agit d'une variable BOOL qui stocke la valeur du port DIO.
Lors de l'écriture vers cette variable, il est possible d'activer ou de désactiver la broche BUZZ :

  • Activation ==>  _DIOPort.DOut0 = 1
  • Désactivation ==>  _DIOPort.DOut0 = 0

Ci-dessous quelques méthodes de variable de script qu'il est possible d'utiliser pour contrôler la broche BUZZ de la machine cible :

  • activation de la broche BUZZ : _DIOPort.DOut0.write(1);
     
  • désactivation de la broche BUZZ : _DIOPort.DOut0.write(0);
     
  • lecture de la valeur de la broche BUZZ : _DIOPort.DOut0.getIntValue();
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?