Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment affecter des bits de mots aux LEDs des touches R21 à R26 sur un terminal XBTGK5330 ?

Pour affecter des bits de mots aux LEDs des touches de fonction d'un XBTGK5330, les propriétés de la cible doivent être les suivantes :

  Rubrique "Touches de fonction" :

  • Mode de contrôle : "Paramètres de cible"  
  • Contrôle LED : "Manuel" 
  • Dynamique : affecter un mot double de type %MDxx à "R - Variable de couleur" (allumage en rouge) ou à "G - Variable de couleur" (allumage en vert). 
    Les bits 21 à 26 de ce mot double correspondent aux touches dynamiques R21 à R26.

Illustration :
Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?