Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle fonction de communication faut-il utiliser pour établir une communication à partir d'un TSX37 relié à un réseau Ethernet via le module TSXETZ410 ou TSXETZ510 ?

Pour établir une communication entre un TSX37 (à l'initiative de l'échange) vers une station distante sur un réseau Ethernet via les modules TSXETZ410 ou TSXETZ510, il faut utiliser la fonction de communication SEND_REQ().
Cette fonction est l'unique solution permettant de dialoguer en Unitelway (codage des requêtes) entre le TSX37 et le module TSXETZ410 ou 510.

Voir également :

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?