Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment paramétrer le service Ethernet IO Scanning entre deux Premium Unity ?

Lors de l'utilisation du service IO scanning pour un échange via Ethernet entre deux automates Premium Unity, il est nécessaire de séparer la ligne de lecture de la ligne d'écriture.

Dans l'exemple ci-dessous, le Premium dans lequel est configuré le service IO scanning émet :

  • sur la 1ère ligne, une requête de lecture pour lire dans le Premium distant les mots %MW0 à %MW9,
  • sur la 2ème ligne, une requête d'écriture pour écrire dans les mots %MW100 à %MW119 du même Premium distant.

Illustration :
Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?