Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel module est-il possible d'implanter dans l'emplacement 3 de l'automate TSX Micro lorsque l'emplacement 4 est occupé par un TSXSAZ10 ?

Lorsque le coupleur AS-i TSXSAZ10 est présent dans l'emplacement 4 de l'automate TSX37 alors seuls les modules de type analogique TSXA*Z*** ou comptage TSXCTZ*** sont autorisés.
Il n'est plus possible d'implanter des modules TOR dans l'emplacement 3.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?