Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment affecter une adresse IP fixe à un OTB Ethernet via les registres internes de l'OTB ?

Les registres concernés sont les suivants :

  • 1050 = 0 pour sélectionner le mode exploitation,
    1050 = 1 pour sélectionner le mode configuration,
  • 1051 et 1052 = adresse IP à implémenter dans OTB,
  • 1053 et 1054 = masque de sous réseau,
  • 1055 et 1056 = adresse de la passerelle.

La roue codeuse de droite doit être sur la position "STORED".
Cette position est prise en compte lors d'une mise sous tension.

Utiliser une requête d'écriture (type WRITE_VAR) pour :

  • Ecrire la valeur 1 dans le registre 1050 pour passer en mode configuration.
     
  • Ecrire les adresses IP et le masque dans les registres 1051 à 1056 en respectant le format indiqué dans l'exemple suivant :
    - Registre 1051 = 21776 en décimal,
    - soit 5510 en hexa,
    - soit 55 pour l'octet de poids fort et 10 pour l'octet de poids faible,
    - donc adresse IP = 85.16
  • Faire de même avec les registres 1052 à 1056
     
  • Ecrire la valeur 0 dans le registre 1050 pour passer en mode exploitation
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?