Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien d'entrées/sorties possède l'interface analogique intégrée à l'automate TSX3722 ?

L'interface analogique intégrée au TSX3722 possède :

  • 8 entrées 0-10 V,
  • 1 sortie 0-10V,
  • 1 sortie de référence 10 V.

Remarque :
L'utilisation de l'accessoire TSXACZ03 permet de convertir une ou plusieurs entrées 0-10V en entrées 0-20 mA ou 4-20 mA.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?