Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment récupérer de la place mémoire pour l'application avec les cartes mémoires SRAM fonctionnant sous Unity Pro ?

Sous Unity Pro, pour les cartes mémoires SRAM suivantes :

  • TSXMRPC448K,
  • TSXMRPC768K,
  • TSXMRPC001M,
  • TSXMRPC002M,
  • TSXMRPC003M,
  • TSXMRPC007M,

il est possible de récupérer de la place mémoire pour l'application en mettant à 0 Ko la zone de stockage de données. En effet le stockage de données est paramétré par défaut à un minimum de 256 Ko.

Illustration :


Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?