Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle version de la NIM permet de déclarer absent un module d'entrées/sorties dans une configuration Advantys ?

Pour déclarer absent un module d'entrées/sorties, il est nécessaire d'utiliser une NIM  de version > V1.xx

Remarque :
Dans le cas où la NIM (Network Interface Module / Module d'interface réseau) n'est pas de version > V1.xx alors la case à cocher "Absent" des options du module d'E/S dans le logiciel Advantys est grisée.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?