Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment déporter une console de programmation de l'automate Twido ?

Il est possible de déporter une console de programmation (type PC avec un port série RS232) en utilisant le matériel suivant :

  • boitier de raccordement TSXPACC01 raccordé sur le port COM1 du Twido,
  • convertisseur RS232 / RS485 XGSZ24 alimenté par une alimentation 24VDC ( à fournir par l'utilisateur).

Ces 2 équipements seront reliés par un câble double paire torsadée blindée RS485 de longueur maximum 1000m.
(Ex : TSXCSA100 pour 100 m).

Le schéma de câblage est le suivant :

  • Liaison RS485 entre les bornes du TSXPACC01 et celles du XGSZ24 :

              TSXPACC01           XGSZ24
                   1            <------>       2
                   4            <------>       3
                   5            <------>       4

  • Liaison RS232 entre les bornes du XGSZ24 et les broches de la prise SubD9 du PC :

              XGSZ24            PC RS232 
                   3     <----->         5
                   4     <----->         3
                   5     <----->         2

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?