Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la syntaxe d'un bit de mot sous TwidoSuite ?

La syntaxe d'un bit de mot sous TwidoSuite est la suivante :
%MWi:j

avec :

  • i = adresse du mot,
  • j = rang du bit à extraire.

Exemples :

  • Le bit de rang 0 du mot d'adresse 1 aura la syntaxe %MW1:X0
  • Le bit de rang 15 du mot d'adresse 50 aura la syntaxe %MW50:X15

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?