Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel type de câble faut-il utiliser pour raccorder un équipement Schneider à un HUB ou un Switch?

Le type de câble à utiliser pour raccorder un équipement Schneider à un HUB est un câble droit muni de connecteurs RJ45 à chaque extrémité.

Le type de câble à utiliser pour raccorder un équipement Schneider à un Switch est :

  • soit un câble droit,
  • soit un câble croisé,

muni de connecteur RJ45 à chaque extrémité.

Note :
les Switch savent reconnaître eux-mêmes le type de câble branché.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?