Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel type de câble faut-il utiliser pour établir une communication directe entre un Magelis XBTGT et un TSX Micro, en Ethernet TCP/IP?

Le type de câble à utiliser pour établir une communication en direct entre un XBTGT et un TSX Micro via l'option TSXETZ410 et TSXETZ510 en Ethernet TCP/IP est un câble croisé avec connecteur RJ45 à chaque extrêmité.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?