Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Dans Vijeo Designer la fonction " Copier les données avec un commutateur " permet-elle le transfert à partir d'une clé USB vers le lecteur principal ou la carte CF du terminal?

Non.
Cette fonction est utilisée pour copier les données générées lors du runtime à partir du lecteur principal ou secondaire vers un lecteur optionnel sur une machine cible.
Ainsi :
- les données ne peuvent être copiées qu'à partir de la carte CF ou du lecteur principal vers le lecteur USB.
- les données ne peuvent pas être copiées à partir du lecteur USB vers la carte CF ou le lecteur principal.

Note:
Voir l'aide en ligne de Vijeo Designer à l'index "Copier les données".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?