Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le nombre de réseaux maximum que peut gérer un TSX Premium Unity de la famille TSXP572xxx4?

Concernant les TSX Premium et Atrium Unity de la famille 5720, le nombre de réseaux maximum pris en charge est fonction de la version CPU.

Evolution apportée par Unity V2.3 :

  • avec Unity < V2.3 (version strictement inférieure à 2.3), les CPU Premium 5720 gèrent 1 réseau maximum, et les CPU Atrium 5720 gèrent 2 réseaux maximum.

  • avec Unity >= V2.3 (version égale ou supérieure à 2.3), les CPU Premium 5720 gèrent 2 réseaux maximum, et les CPU Atrium 5720 gèrent 3 réseaux maximum.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?