Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien de modules de pesage TSXISPY101 est-il possible d'implanter sur une plate-forme d'automatisme Premium ?

Le module de pesage TSXISPY101 étant comptabilisé comme 2 voies métiers, les maximums sont :

  • 2 modules pesage avec processeurs TSX 57 0x,
  • 4 modules pesage avec processeurs TSX 57 1x,
  • 12 modules pesage avec processeurs TSX 57 2x,
  • 16 modules pesage avec processeurs TSX 57 3x,
  • 32 modules pesage avec processeurs TSX 57 4x / TSX 57 5x / TSX 57 6x.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?