Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle version d'OS permet de communiquer en protocole Modbus sur un TSX37 via sa prise Terminal ?

La prise Terminal autorise une communication en protocole Modbus :

  • Esclave, à partir de l'OS version V3.3 sur les TSX3705, TSX3708, TSX3710, TSX3721 et TSX37022,
  • Maitre et également esclave, à partir de l'OS version V5.0 sur les TSX3710, TSX3721 et TSX3722.

Remarque :
La prise Terminal correspond à la voie 0 du processeur dans PL7.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?