Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien de coupleurs BMXNOM0200 est-il possible d'utiliser dans une configuration M340 ?

Compte tenu que le nombre de voies métiers gérées par une station d'automate dépend du processeur installé, le nombre maximum de modules BMXNOM0200 (2 voies métiers) dans une station est donc influencé par :

  • le nombre de voies configurées sur chaque module BMXNOM0200,
  • le type et la version du processeur installé,
  • le nombre de voies métiers utilisées (comptage, commande de mouvement).

Les processeurs BMXP341000 gèrent jusqu'à 20 voies métiers.
Les processeurs BMXP342000, BMXP342010, BMXP3420102, BMXP342020 gèrent jusqu'à 36 voies métiers.

Remarque :
Lors de la génération de l'application, Unity Pro vérifie que la limitation n'est pas dépassée.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?