Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Avec Vijeo Designer, comment positionner un objet à un endroit précis de l'écran ?

Pour positionner et dimensionner un objet à un endroit précis, indépendamment de la grille, il est possible de :

  • décocher "Aligner sur la grille" ou "Aligner sur la matrice" dans le menu "Affichage",
  • et / ou modifier dans "l'Inspecteur de propriétés" de l'objet les propriétés haut, gauche, largeur et hauteur.

L'affichage du "Curseur très fin" peut également s'avérer utile.

Illustration :
Image

Accès rapide via la barre d'outils :

Image

Voir également l'aide en ligne paragraphe 4.9

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?