Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Sur un XBTRT500, pourquoi les touches tactiles ne sont plus fonctionnelles suite à la configuration d'un type de clavier autre que tactile ?

Dans une application Vijeo Desiger Lite avec un XBTRT500, les zones tactiles sont uniquement disponibles lorsque l'application est configurée en clavier tactile.
Les zones tactiles ne seront donc pas actives dans les modes "Contrôle" et "Entrée".

Illustration :
Sélection du clavier tactile


Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?