Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment recharger dans un afficheur XBTGT2000 (ou supérieur) une application dont le runtime est antérieur à celui présent dans l'afficheur ?

Le rechargement d'une application dont le runtime est antérieur à celui présent dans l'afficheur, est possible via la carte CF.
Exemple : application présente en V4.7, application à recharger en V4.6

La démarche est la suivante :

  • placer la carte CF dans le lecteur du PC,
  • sous Vijeo Designer, dans les paramètres de la cible choisir : 
    - "Transférer :  Système de fichiers",
    - "Chemin d'accès : Lettre du lecteur de la carte CF du PC",
    - "Application utilisateur : Lecteur principal",
  • transférer l'application sur la carte,
  • sur l'afficheur positionner le switch 1 sur On,
  • insérer la carte CF dans l'afficheur,
  • mettre l'afficheur sous tension.

Illustration :


Image

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?