Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment imprimer les variables d'une application sous Vijeo Designer ?

Pour imprimer les variables sous l'éditeur Vijeo Designer, il est nécessaire de créer un rapport de variables.
Pour cela :

  • dans le navigateur, faire un clic droit sur "Ecrans de base",
  • sélectionner "Référence de variable et rapport" et valider par "OK".
  • Le rapport est alors créé et disponible dans l'onglet "Informations".
  • Faire un clic droit dans l'onglet "Informations",
  • sélectionner "Print".

Voir également : Comment imprimer les écrans d'une application sous Vijeo Designer ?

Illustration :


Image

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?