Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment se connecter à la passerelle TSXETG100 sans connaitre son adresse IP ?

Pour se connecter à la passerelle sans connaitre son adresse IP, il est nécessaire de se connecter via son port RS232 en suivant la procédure suivante :

Configuration Ethernet à l’aide de la commande "HyperTerminal"

  • Connecter un câble simulateur de modem : 
    Image
  • Cliquer sur Démarrer > Exécuter. Tapez "hypertrm".
  • Dans le champ "Nom", taper un nom qui décrit la nouvelle connexion HyperTerminal (ex. config ETG) et cliquer sur OK.
  • Dans la liste déroulante sélectionner le port COM qui sera utilisé sur le PC et cliquer sur OK.
  • Configurer le port COM comme suit :
    - bits par seconde = 19200,
    - bits de données = 8,
    - parité = aucune,
    - bits d’arrêt = 1,
    - contrôle de flux = aucun.
  • Cliquer sur OK.
  • Lancer l’utilitaire de configuration ETG :
    a. Eteindre et rallumer ou appuyer sur le bouton de réinitialisation de la passerelle ETG.
    b. Lorsque le voyant vert "Alimentation/état" clignote rapidement, appuyer sur la touche Entrée de l’ordinateur pour accéder à l’utilitaire de configuration.
    Voir le tableau ci-dessous pour la description des options de configuration.

    Remarque : Le voyant "Alimentation/état" arrête de clignoter au bout de 5 secondes.


Image

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?