Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la cause du message "carte PCMCIA protégée en écriture" lorsqu'on essaie de transférer une application avec PL7 ?

La carte mémoire dispose d'un switch permettant de protéger son contenu en écriture.
Il faut positionner le switch sur UNLOCK pour autoriser l'écriture et donc le transfert de l'application sur la carte mémoire.
Ce switch existe sur les anciens modèles de cartes TSXMRP...P (par exemple, TSXMRP032P, TSXMRP128P)

Image

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?