Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les références des câbles de liasons entre la prise TER d'un automate TWIDO, TSX37, TSX57 et d'un magélis XBTR ?

La liaison entre la prise TER (Terminal mini-DIN femelle 8 contacts) d'un automate TWIDO, Modicon TSX37 (MICRO), TSX57 (PREMIUM)  et un XBT R (port série RS485, SUB-D25) peut se faire via l'une des références de câbles suivantes:
- XBT Z968 (en longueur 2.5 m)
- XBT Z9681 (en longueur 5 m)
- XBT Z9680 (en longueur 2.5 m coudé)
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?