Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Sur un bus FIPIO, un agent peut-il récupérer des infos du gestionnaire?

Oui, sur un bus FIPIO un agent peut récupérer des infos en provenance du gestionnaire.
Il suffit de copier les infos dans les mots de sorties d'échanges entre le gestionnaire et son agent.

Pour un gestionnaire de type TSX Premium :
Il faut faire une copie de l'état dans un rung ladder sur la sortie %QW de l'agent concerné (n°39 pour l'exemple).
Exemple :

  • 1)  %I2.0 > %QW\0.2.39\0.0:X0 (écriture dans le premier mot de sortie)

  • 2)  %I2.0 > %QW\0.2.39\0.0.10:X0 (écriture dans le 10ième mot de sortie)

Pour un agent de type TSX Micro :
Il faut récupérer la valeur de l'état dans le bit de mots.
Exemple :

  • 1)  %MWi+32:X0 (récupération dans le 32ième mot de la table)

  • 2)  %MWi+42:X0 (récupération dans le 42ième mot de la table)

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?