Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment affecter les E/S TOR du module Momentum 170AMM09000 ?

Le module 170AMM09000 possède 4 entrées TOR et 2 sorties TOR (E/S discrètes).
Leur affectation se retrouve respectivement dans le 5ième mot d'entrée et le 5ième mot de sortie, le bit 0 étant le poids faible.

Entrées :

  • entrée 1 sur borne 13 affectée au bit 0,
  • entrée 2 sur borne 14 affectée au bit 1,
  • entrée 3 sur borne 15 affectée au bit 2,
  • entrée 4 sur borne 16 affectée au bit 3.

Sorties :

  • sortie 1 sur borne 13 affectée au bit 0,
  • sortie 2 sur borne 14 affectée au bit 1.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?