Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que faire lorsqu'un XBTGT série 1000 demande un code alors qu'il est neuf?

Quand un XBTGT série 1000 demande un code alors qu'il est neuf, il faut transférer le Runtime seul avant de transférer une application.

Pour installer le Runtime via le port d'outil, il faut :

  • utiliser le câble série XBTZG915 (spécifique aux transferts via liaison série),

  • raccorder le connecteur SUBD9 du câble au port COM du PC et le connecteur mini-DIN au port TOOL de XBTG,

  • sur le PC dans l'Editeur Vijeo Designer, il faut cliquer sur le bouton "Démarrer" de Windows,

  • puis pointer sur "Programmes", "Schneider Electric", "Vijeo Designer", "Outils" et cliquer sur "Installateur Runtime",

  • dans la boîte de dialogue "Installateur Runtime" de Vijeo-Designer, configurer la machine cible sur XBTG1000 Series, le paramètre Transfert sur Série, puis sélectionner le port COM et la vitesse de transmission prise en charge,

  • cliquer sur "Envoyer" pour démarrer l'installation de Vijeo Designer Runtime,

  • une fois l'installation de Runtime terminée, cliquer sur "OK" dans la boîte de message, puis sélectionner "Quitter" pour fermer la boîte de dialogue "Installateur Runtime" de Vijeo Designer.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?