Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence de la batterie de sauvegarde de la RAM des processeurs TSXP67410, TSXP67420, TSXP67425 et TSXP67455 ?

La référence de la batterie de sauvegarde est TSXBAT002 (3,6V 110mAh ), fabrication VARTA.

Remarque :
Cette référence correspond à un lot de 5 batteries.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?