Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel doit être le câblage d'une liaison série RS232 entre un XBTN401 ou un XBTR411 et un automate APRIL ?

Le câblage d'une liaison série RS232 entre un XBTN401 ou un XBTR411 et un automate APRIL se réalise via un connecteur SUBD25 mâle à chaque extrémité du câble.

Il faut:

  • raccorder les bornes 2, 3 et 7 de chaque côté en croisant les pins 2 et 3,

  • du côté XBT relier les bornes 8 et 12,

  • du côté API relier les bornes 4 et 5,

  • du coté API relier les bornes 6 et 20.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?