Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment ouvrir une page système sur un XBTF tactile?

Pour ouvrir une page système sur un XBTF, il est possible de créer, via le logiciel XBTL1003 et dans une page quelconque, un accès direct à celle-ci en définissant une touche fonction dynamique, une zone tactile ou une touche tactile dont les caractéristiques sont les suivantes:

  • Action => Ecriture valeur,

  • Sur variable => XBT:5064-Accès page système,

  • Valeur => Constante = Numéro de la page système à afficher,

  • Label => Le bitmap souhaité.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?