Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder un SUBD9 d'un XBTGT2 sur un module ISO TWDXCAISO en Modbus?

Pour raccorder un SUBD9 d'un XBTGT2 sur un module ISO TWDXCAISO en Modbus, il faut utiliser le brochage suivant :

  • côté prise RJ45 du boitier d'isolation TWDXCAIS0, la pin 4 correspond à  D1 et la pin 5 à D0,

  • côté de la SUBD9 de l'XBTGT2, la pin 1 correspond à D1 et la pin 2 à D0.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?