Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe t-il des solutions IP66 pour les variateurs de vitesses ATV12, ATV212, ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71?


Ce dossier traite de l'indice de protection IP des variateurs de vitesse Altivar de Schneider et notamment de l'indice de protection IP66 qui doit  "protéger contre les projections d'eau assimilables au paquet de mer"
 

IP20
 

Les variateurs de fréquence Schneider de référence ATV12, ATV212, ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71 sont globalement d'indice de protection 20 ( IP20 ) en version de base.
 

IP54 ou IP55

 Les variateurs ATV212, ATV312, ATV61 et ATV71 existent aussi en version IP54 ou IP55 sous forme de coffrets ou d'armoires catalogués.
 

  • ATV212 sous forme de coffret IP55 pour des puissances s'étageant de 0,75kW à75 kW. La référence est du type ATV212WU75N4, W spécifie le caractère IP55 du coffret.
    Pour plus de renseignement, consulter le fichier attaché "Références ATV212W IP55".
     

  • ATV312 sous forme de coffret IP55 pour des puissances s'étageant de 0,18kW à 15 kW. La référence est du type ATV31CU22N4, la lettre C spécifie le caractère IP55 du coffret.
    Pour plus de renseignements, consulter le fichier attaché Références ATV31C IP55.

    Ces coffrets sont conçus pour intégrer des protections de type vario ou GV et aussi de la boutonnerie harmony.
    Pour choisir le coffret ATV31C adéquat ainsi que les protections et boutonnerie nécessaires, consulter le dossier suivant :  boutonnerie et protection à monter sur coffret ATV31C

     
  • ATV61 et ATV71 : ces variateurs possèdent des variantes IP54 sous forme coffret ou armoire suivant les tailles des variateurs
==> coffret IP54 pour les puissances de variateurs comprises entre 0,75kW à 7,5 kW.  La référence est du type ATV71WU75N4, W spécifie le caractère IP55 du coffret,
==> armoire IP54 pour les puissances supérieures 
Pour plus de renseignements, consulter les fichier attachés ATV61W IP54, ATV71W IP54.bmp, kit IP 54 pour ATV61 fortes puissances.bmp, Références kit IP 54 pour ATV71 fortes puissances
  • ATV32 : une offre en coffret IP54 est prévue pour les variateurs ATV32. Dans l'attente de cette offre, une nomenclature est proposée pour permettre d'atteindre cet objectif.
     

 
Pour plus de renseignements sur cette gamme de coffret, consulter le fichier attaché Fiche produit coffret S3DEX
 

IP66

Il n'existe pas de coffret ou armoire IP66 pour les variateurs ATV312, ATV32, ATV212, ATV61 et ATV71, néanmoins des nomenclatures sont proposées pour les variateurs ATV212 et ATV71 pour permettre d'atteindre aisément cet indice


 

Les principes de la solution sont les suivants
  • coffret SAREL de type S3DEX de degré d'étanchéité IP66 (coffrets avec porte simple), 
  • adjonction d'un ventilateur supplémentaire de façon à ce que la température interne du coffret n'excède pas 50°C afin de tolérer une température extérieure maximum de 40°C,
  • arrivée des câbles par PE en dessous, raccordement sur l’interrupteur,
  • raccordement moteur directement sur le variateur, ainsi que les informations contrôle,
  • adjonction d'un interrupteur vario à l'intérieur du coffret, si ce vario est monté à l'extérieur du coffret, l'indice de protection est dégradé (IP65).

Nomenclature ATV212

La nomenclature suivante est proposée pour convenir à toute la gamme de variateurs ATV212 jusqu'à la puissance de 7,5kW, le vario doit être monté à l'intérieur.
 
 

 

Il est possible d'intégrer un terminal graphique sur la porte du coffret mais l'indice de protection est dégradé à IP65, les références du kit sont VW3A1101, VW3A1102, VW3A1103 et VW3A1104R10.


Nomenclature ATV71 

La nomenclature suivante est proposée pour convenir à toute la gamme de variateurs ATV71 jusqu'à la puissance de 11 kW.
Seront utilisés les variateurs ATV71 sur semelle (ATV71Pxxx) qui permettent le montage du radiateur du variateur en dehors du coffret .
 



 


 

 

Pour plus de renseignements surles coffrets, consulter le fichier attaché : Offre universelle coffrtes acier spatial S3D


Pour ces deux propositions de nomenclature, il sera nécessaire de compléter par les éléments suivants :
  • pattes de fixations de référence  NSYAExxx,
  • auvent sur le toit de référence NSYTJxxx,
  • 3 Presse Etoupes IP68 ISMxxx,
  • réglette de mise à la terre.
Autres remarques
  • Pour l'enveloppe de toit, il est nécessaire d'installer :
        - polyester,
        - acier avec un traitement spécifique en becryzink ( pour accroitre la durée de vie),
        - acier avec auvent,
  • l'inox est couramment utilisé dans les process Oil & Gas et portuaires.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?