Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment récupérer l'adresse IP d'un module Advantys STBNIP2212 en utilisant la fonction BOOTP?

Pour retrouver l'adresse IP d'un module Advantys STBNIP2212 en utilisant la fonction BOOTP, il faut :

  • placer le commutateur de la face avant, en position BOOTP,

  • le raccorder à un coupleur Ethernet TSX Premium ou une carte NOE d'un BMX M340,

  • le configurer via le "serveur d'adresse" de PL7PRO ou UNITY en renseignant son adresse MAC mentionnée sur le côté de celui-ci et en donnant sa nouvelle adresse IP,

  • faire une coupure et une remise sous tension du module afin que le coupleur Ethernet lui donne sa nouvelle adresse IP.

Notes :
Le "serveur d'adresse" est un service inclus dans le champ de configuration de PL7PRO ou UNITY des coupleurs Ethernet TSX Premium et des cartes NOE des BMX M340.
Attention, il n'est pas possible de modifier l'adresse IP via la liaison série.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?