Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que contiennent et qu'apportent les différents projets " Include " installés par défaut avec Vijeo Citect ?

Les projets " Include " installés par défaut avec Vijeo Citect contiennent des éléments prédéfinis pouvant être utilisés dans les projets applicatifs.
Les projets " Include " sont :

  • Le projet Include, qui apporte des éléments prédéfinis inclus avec les versions de Vijeo Citect antérieures à la version 5.0
    (touches clavier, génies, super génies et des bibliothèques de symboles).
  • Le projet CSV_Include qui utilise des éléments prédéfinis dans le style XP.
  • Le projet CSV_InstantTrend  qui est un projet préconfiguré permettant l'utilisation des tendances instantanées.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?