Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le bit système de surveillance du chien de garde sur l'automate TWIDO ?

Le bit de surveillance du chien de garde est le bit %S11.

Fonctionnement :
Normalement à l'état 0, ce bit peut être mis à 1 par le système lorsque la durée d'exécution du programme (durée de scrutation) dépasse la durée de scrutation maximale (chien de garde logiciel).

Le débordement du chien de garde fait passer l'automate en mode suspendu (HALT).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?