Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment lancer une impression d'écran sous Vijeo Designer à partir d'un commutateur placé sur un écran ?

Pour lancer une impression d'écran sous Vijeo Designer, il faut, dans les propriétés de la cible :

  • activer l'imprimante,
  • activer la copie d'écran.

Ensuite, configurer les paramètres (" A l'appui ") du commutateur destiné à lancer l'impression, comme suit :

  • Opération : Mot
  • Source : 2 (cela correspond à l'opération Print, voir aide en ligne Vijeo chapitre 19.2.3.1)
  • Opération : Affecter
  • Destination : _ScreenSnapshot.Control

Illustration :

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?